This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:使用数字输出驱动电阻容负载

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1194792/mspm0l1304-driving-resistive-capacitive-loads-with-digital-outputs

器件型号:MSPM0L1304

大家好、

我们目前正在使用 MSPM0L1306SDYY。

我们将通过100 Ω 串联电阻器驱动具有 MCU 数字输出的低栅极电荷 MOSFET:

栅极电荷为0.5nC 且开关频率为1.8MHz 时、平均拉电流和灌电流为0.5nC*1.8MHz=900uA、完全处于数据表给出的电流限制范围内。

但是、峰值电流将高得多。 当我们以3.3V 电压运行 MCU 时、忽略 DIO 的输出阻抗、峰值电流为3.3V/100R=33mA。

我们构建了一个原型来测试数字输出行为、并且行为令人满意。

您能告诉我这种连接是否会对 MCU 造成任何损坏? TI 是否提供了有关这些类型 RC 电路尺寸的指南?

供参考:输入电容为50pF。

此致

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    让我与设计工程师核实一下这一点。  预计在24小时内收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    好的、有人告诉我、长期损坏可能没有问题。  原因是当 GPIO 切换为高电平时、顶部 FET 的作用类似于压控电阻器、并将限制为50pF 负载充电所需的初始电流。

    我将与设计仿真团队进行仔细检查以确认这一点。  我会向您提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    非常感谢您的回复。 这是否意味着也可以完全忽略100欧姆串联电阻器? 如果 MCU 具有内部电流限制、是否可以选择此选项。 这将使我们的设计更加简单。

    此致

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    否 移除100欧姆电阻将导致 IO 引脚中的峰值功率耗散、这正是您要避免的。 使用该电阻器是一种良好的设计做法、因此我建议保留该电阻器。  我们的设计仿真团队确实确认您应该对100欧姆电阻器满意、但想知道您打开和关闭此 MOSFET 的频率(频率)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我将以1.8MHz 的频率连续驱动引脚

    我希望这不是一个问题? 但是、正如我所说的、平均电流至少应该是可以的

    此致

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    我与设计团队分享了这些信息。  下周一(他们在印度)之前、我不会收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    设计人员已表示不存在任何问题。