This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:解锁 AJSM 的交互是什么?

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1187762/tms570ls0714-what-is-the-interaction-to-unlock-the-ajsm

器件型号:TMS570LS0714

各位专家、您好!  

客户使用 AJSM 功能锁定了 JTAG 端口。 但有时、JTAG 锁定的电路板需要直接在生产线上进行固件更新(例如、可能之前的固件有错误)。 在制造行中、 没有 CCS 和相关的 xml/dat 文件支持、如 Hercules AJSM 解锁应用报告 (链接)中描述的那样。  

因此、客户希望了解 JTAG 和目标器件之间用于解锁 AJSM 的确切交互。 我们是否有相应的文档来显示该序列?  

谢谢、此致、  

将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    1.您可以使用独立命令解锁 AJSM,但需要 dat 文件。

       dbguth -c testBoard.dat -s ajsm -t cortexr4 -k xxxxx (解锁密钥) -m 1.

    2.您可以使用引导加载程序(DCAN、SPI、UART)更新固件。 AJSM 不会阻止 CAN/UART/SPI 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、清军、  

    感谢您的回复、我将与客户讨论您的建议、并向您提供反馈。  

    BR、  

    将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果还有任何问题、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、  

    在客户生产线上、他们没有 PC 环境、因此无法实现上述 cmd 指令和操作。 他们使用第三方供应商的编程器来执行此操作。 因此、我与客户和第三方供应商进行了会谈、并认识到他们的要求是如何在低级别解锁 AJSM、这意味着 JTAG 级别的特定协议(或专用通信过程)来解锁 AJSM。 在 TMS570数据表中、有一条声明:  

    谢谢、  

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我不知道如何在不使用 TI 工具(独立工具或在 GEL 文件中)的情况下解锁 AJSM

      dbguth  -c testBoard.dat -s  ajsm  -t cortexr4 -k xxxxx (解锁密钥) -m 1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、  

    复制它。 谢谢。  

    将会