Other Parts Discussed in Thread: AM2431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2431 尊敬的专家:您能否提供使用 AM2431的 PRU 进行脉冲输出(例如:100KHz)的实例? 谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yangbo、
我假设您需要 PRU 代码来生成100kHz 方波? 我不知道 AM243x 的示例、但 AM335x/AM437x 的 PRU 支持包中有一个 PRU GPIO 切换示例。 应该可以针对 AM243x 修改此示例。
请参阅:
该示例使用 C 语言编写、但如果需要、将其转换为汇编语言应该相对简单。
此致、
弗兰克