This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:有关 SPI 和 STE 的两个问题

Guru**** 2909930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1199595/msp432e401y-two-question-about-spi-and-ste

器件型号:MSP432E401Y

大家好、

客户有两个问题:

在什么情况下时钟开始工作

我的印象是、当数据填充到发送缓冲区时、它将启动。 我最近使用 SPI 通信学习了 SI24R1。 时序如右侧所示。 发送读取命令(C7--C0)后 、如何获得右上角黑色区域的效果来接收读取数据?

关于在4线制主控模式中 STE 信号的控制

在这里、以 STE 为低电平、以使从器件激活为示例。 在左侧的图片(MSP432官方技术手册)中、STE 在每次发送1个字节后被上拉。 配置 IO 端口后、硬件是否自动完成此操作? 如果是、4线制模式是否无法正常工作以控制 SI24R1 (如右图所示、主机连续接收多个字节、CSn 必须保持不变、即 STE 为低电平)

您可以帮助检查此案例吗?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    [引用 userid="534511" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1199595/msp432e401y-two-question-about-spi-and-ste "]如何获取右上角黑色区域的效果以接收读取的数据?

    这只是表示一个"无关"时间段、因此不影响当时数据线上的内容。

    [引用 userid="534511" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1199595/msp432e401y-two-question-about-spi-and-ste ]\n 在这里、以 STE 作为一个低级别的方法、以使从器件成为一个激活的示例。 在左侧的图片(MSP432官方技术手册)中、STE 在每次发送1个字节后被上拉。 配置 IO 端口后、硬件是否自动完成此操作? 如果是、4线制模式是否无法正常控制 SI24R1 (如右图所示、主机连续接收多个字节、并且 CSn 必须保持不变、即 STE 为低电平)[/QUERPLET]

    正确理解 eUSCI 模块的工作方式。 为了避免这一问题、大多数客户只需手动控制 STE 线路、方法是不将其配置为 eUSCI 信号、而是将其配置为 GPIO、该 GPIO 可根据读取和写入的需要升高或降低。

    此致、

    Ralph Jacobi