This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM2432 CCS 编译器#39;s 等效 pragma 命令

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1200182/am2432-am2432-ccs-compiler-s-equivalent-command-for-pragma

器件型号:AM2432

您好!  

我尝试使用 pragma 将函数的优化级别声明为 off、但编译器似乎不支持警告中的 pragma。  我是否可以使用等效术语来声明与 pragma 类似的函数优化级别?  

#pragma FUNCTION_OPTIONS (FUNCTION_IRQ、"-opt_level=off");

谢谢、

洪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您使用 tiarmclang 编译器。

    [引用 userid="542779" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1200182/am2432-am2432-ccs-compiler-s-equivalent-command-for-pragma ]我是否可以使用等效术语来声明函数的优化级别类似于 pragma?  [/报价]

    不幸的是、不

    谢谢、此致、

    乔治