This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:SDK 中的 USB 驱动程序不支持 USB 2.0主机模式

Guru**** 2768795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1200594/am2431-the-usb-driver-in-the-sdk-does-not-support-the-usb-2-0-host-mode

器件型号:AM2431

用户手册指出、SDK 中的 USB 驱动程序不支持 USB 2.0主机模式功能。
https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/08_03_00_18/exports/docs/api_guide_am243x/USB_DEVICE_DRIVER.html
部分:不支持的功能

问题1. TI-SDK 中 USB2.0主机模式支持的状态是什么? TI 是否支持 USB2.0主机模式?
Q2:如果不支持主机模式、它不支持哪一层功能? (例如、不支持应用程序的 API、不支持器件驱动程序等)
Q3:如果不支持主机模式、是否有任何方法来应用主机功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Konishi-San、

    Q1目前还没有计划在 MCU+ SDK 中支持 USB 主机功能

    Q2我们有 Cadence 较低级的 USB 驱动程序、支持 USB 主机功能、但尚未集成到 TinyUSB 中

    Q3 我们有 Cadence 较低级的 USB 驱动程序和 USB 主机端点批量通信示例

    要获得完整的商业 USB 2.0主机解决方案、我们推荐第三方合作伙伴:MCCI。 它们具有完整的 USB 解决方案、包括 USB 器件、AM243x 的主机堆栈。

    请联系 "Terry Moore" (MCCI CEO)了解详细信息。

    此致、

    Ming