This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:基于 ARM 的微控制器论坛

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1200219/lp-mspm0l1306-arm-based-microcontrollers-forum

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306SysConfig

driverlib:"timx_timer_mode_periodic_stop_lp_MSPM0L1306_nortos_ticlang"

和 "timx_timer_mode_periodical_STANDBY_LP_MSPM0L1306_nortos_ticlang"

编译工程失败。  

仅"timx_timer_mode_periodical_sleep_lp_MSPM0L1306_nortos_ticlang"

成功构建。

CCS 系统信息:

Windows 10、

CCS 12.2.0

mspm0_sdk_0_57_00_00_eng

SysConfig_1.15.0

控制台 消息:

_________________________________________________________________________________________

****项目 timx_timer_mode_periodical_stop_lp_MSPM0L1306_nortos_ticlang 的配置调试构建****

"C:\\ti\\ccs1220\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k -j 8 all -O

构建文件:"../timx_timer_mode_periodic_stop.syscfg"
调用:SysConfig
"c:/ti/ccs1220/ccs/utils/sysconfig_1.15.0/sysconfig_cli.bat "-s "C:/ti/mspm0_sdk_0_57_00_00_eng/.metadata/product.json "-脚本"D:/precision_users/henglength/TI_MCU/timx_timer_mode_period_stop_lp_MSPM0L1306_nortos_ticlang/timx_timer_mode_period_stop.syscfg"-o "scfg"-syscfg"编译器
正在运行脚本...
正在验证...
正在生成代码(timx_timer_mode_periodic_stop.syscfg)...
正在写入 D:\PRECISE_USERS\henglong\TI_MCU\timx_timer_mode_periodic_stop_lp_MSPM0L1306_nortos_ticlang\Debug\syscfg\ti_MSP_dl_config.c.
正在写入 D:\PRECISE_USERS\henglong\TI_MCU\timx_timer_mode_periodical_stop_lp_MSPM0L1306_nortos_ticlang\Debug\syscfg\ti_MSP_dl_config.h。
正在写入 D:\PRECISE_USERS\henglong\TI_MCU\timx_timer_mode_periodical_stop_lp_MSPM0L1306_nortos_ticlang\Debug\syscfg\Event.do...
构建完成:"../timx_timer_mode_periode_stop.syscfg"

构建文件:"SYSCFG/ti_MSP_dl_config.c"
调用:ARM 编译器
"c:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_2.1.2.LTS/bin/tiarmclang.exe "-c -March = thumbv6m -mcpu=cortex-m0plus -mfloat-abi=soft -mlittle-endian -mthum-O2 -i"D:/precision_users/hengllong/TI_mcu/timer_mode_period_st_lp_lp_mcum_mode_timer_mcu/tirt_mc_det_time_timer_mcum_timer_tex/tor_timer_mcum_timer_mctrine_timer_mcu/tor_timer_mcu/tor_timer_mctrender_mce-tex/tor_timer_mctrine_timer_mctrender_mce-tor_mctrine_timer_mcu/tor_timer_mcu/tor_timer_mcu/tor_timer_mcu/tor_timer_mcu/tor_timers/tirtex_time_time_time_timer_mcu/tex_time_timer_/ti/mspm0_sdk_0_57_00_00_eng/source /ti/mspm0_sdk_0_57_00_00_eng/source/third_party/CMSIS/Core/Include
subdir_rules.mk:28:目标'syscfg/ti_MSP_dl_config.o'的配方失败
SYSCFG/ti_MSP_dl_config.c:69:28:错误:使用未声明的标识符"IOMUX_PINCM11_PF_SYSCTL_CLK_OUT"
GPIO_CLKOUT_IOMUX、GPIO_CLKOUT_IOMUX_FUNC);
^μ A
D:/precision_users/henglong/TI_MCU/timx_timer_mode_period_stop_lp_MSPM0L1306_nortos_clicang/调试/syscfg/ti_MSP_dl_config.h:74:50:注意:从宏"GPIO_CLKOUT_IOMUX_FUNC"扩展
#define GPIO_CLKOUT_IOMUX_FUNC IOMUX_PINCM11_PF_SYSCTL_CLK_OUT
^μ A
1错误已生成。
gmake:***[syscfg/ti_MSP_dl_config.o]错误1.
编译文件:"../ticlang/startup_mspm0l1306_ticlang.c
调用:ARM 编译器
"c:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_2.1.2.LTS/bin/tiarmclang.exe "-c -March = thumbv6m -mcpu=cortex-m0plus -mfloat-abi=soft -msimlittle-endian -mthum-O2 -i"D:/precision_users/hengllong/TI_mcu/timer_mode_period_st_lp_lp_m0.06_timer_mcum_timer_tor_mctrad_time_timer_mcum_timer_nor_mctrender_mcum_time_timer_mcum_timer_tor_mctrender_mctrend_mctrl_time_timer_mctradem_time_timer_mce-tirts/ts/tor_mctrend_time_time_time_timer_mcum_time_timer_mctrendor_mctrend_mctrl_time_time_time_time_time_time_time_time_time_timer_mctradem_time_time_time_time_time_time_/ticlang/startup_mspm0l1306_ticlang.c /ti/mspm0_sdk_0_57_00_00_eng/source /ti/mspm0_sdk_0_57_00_00_eng/source/third_party/CMSIS/Core/Include
已完成构建:"./ticlang/startup_mspm0l1306_ticlang.c

构建文件:"../timx_timer_mode_periodic_stop.c"
调用:ARM 编译器
"c:/ti/ccs1220/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_2.1.2.LTS/bin/tiarmclang.exe "-c -March = thumbv6m -mcpu=cortex-m0plus -mfloat-abi=soft -mlittle-endian -mthum-O2 -i"D:/precision_users/henglong/TI_mcu/timimx_mode_period_st_lp_lp_mcum_mode_timer_mctrender_mctry_timer_mcum_timer_mctry_timer_mctry_timer_mce-tor_timer_mcum_timer_mce-tor_timer_mctrender_mce-tor_timer_mctry_timer_mce-tor_timer_mctry_mctry_mctry_mcu/tor_timer_mctry_timer_mce-tor_mctry_mce-tor_timer_mctry_mce-tor_timer_mce-tor_mce-tor_timer_mctry_/ti/mspm0_sdk_0_57_00_00_eng/source /ti/mspm0_sdk_0_57_00_00_eng/source/third_party/CMSIS/Core/Include
构建完成:"../timx_timer_mode_periode_stop.c"

gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

____________________________________________________________________________________________________________________________ -

请帮助!

黄尚和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试了代码示例、可以成功构建。 您似乎已经修改了该示例。  默认代码中没有 IOMUX_PINCM11_PF_SYSCTL_CLK_OUT。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金:

    我没有修改示例项目。

    请与进行比较

     "timx_timer_mode_periodical_sleep_lp_MSPM0L1306_nortos_ticlang"

    中的错误  

    "timx_timer_mode_periodical_stop_lp_MSPM0L1306_nortos_ticlang"

    来自:

    "外部时钟输出(CLK_OUT)

    启用 CLK_OUT"

    只需取消选中"Enable CLK_OUT"、项目已 成功构建。

    谢谢、

    黄尚和