This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:QSPI-D1引脚#39;s 电阻在低温测试后降至7k

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1195584/am2634-q1-qspi-d1-pin-s-resistance-decrease-to-7k-after-low-temperature-test

器件型号:AM2634-Q1

各位专家、您好!  

在客户现场、找到一个在低温测试后无法启动的故障板。 调试后、我们发现这是因为启动引脚(SOP[3:0])电压电平在加电时不正确。 所需的电压电平 SOP[3:0]应为 4'b0100、但在此故障电路板中、SOP[3:0]为4'b0110、这意味着 SOP1 (QSPI-D1)电压电平在低温测试后发生变化。 SOP1电压电平很奇怪、即等于1.9V。  

在客户的原理图中、QSPI-D1通过10k 下拉电阻连接到 VSS_GND。 因此、我们假设可能根本原因是 QSPI-D1引脚的电阻发生了变化。 我们对其进行了测试、发现电阻真正仅为7k、而常规电路板为49k。 因此、这是该故障的原因。  

客户希望我们快速解释此故障、因为他们还在低温下测试了其他常规电路板、并重现了类似的故障。 他们还希望我们提供 QSPI-D1引脚电阻的温度特性。  

谢谢、  

将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    您能给我们详细介绍一下该测试吗? 测试电路板的温度有多低?

    此外、您能否提供 QSPI 存储器的示意图以及它是如何连接到 SoC 的?

    最棒的

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    他们在-40度环境下测试了电路板。  

    至于 QSPI 连接、我需要与客户核实他们是否可以提供。 但从我的存储器中、它与我们的 CC EVM 板非常相似。  

    无论如何、在开始之前、请帮助检查引脚的电阻是否可能在低温条件下发生变化、更好地提供特性图。 由于在现场调试中、如果下拉电阻降至5k 而不是10k、即使 QSPI-D1引脚的电压电平仍为1.2V (我认为逻辑将为0、因为该电压低于逻辑"0" 电压阈值?)、故障板也可以再次工作。  

    谢谢、  

    将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    是否有更新?  

    谢谢、  

    将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    您能否准确描述如何测量拉电阻的内部电阻? 您是否还在复位和正常运行期间测量了该电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  

    此外、还有一些额外的请求:

    • IO 的状态是什么? 上拉/下拉或三态弱?
    • 在室温周期(室温-室温-室温)后、问题是否仅显示在低温下?

    最棒的

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    我们测量了引脚到 VSS 的内部电阻、并移除了所有外围电路(即外部电阻和闪存器件)。 是的、我们测量了断电、复位和正常运行时的电阻。  

    此致、  

    将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    [引用 userid="455404" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1195584/am2634-q1-qspi-d1-pin-s-resistance-decrease-to-7k-after-low-temperature-test/4513667 #4513667]IO 的状态是什么? 弱上拉/下拉或三态?[/引述]

    三态、因为我们 移除了所有外设电路(即外部电阻和闪存器件)。

    [引用 userid="455404" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1195584/am2634-q1-qspi-d1-pin-s-resistance-decrease-to-7k-after-low-temperature-test/4513667 #4513667"]该问题是否仅在低温下出现或在经历室温周期(室温-低室温)后出现?

    在 经过室温之后也会显示。 我在现场、确实是这种情况。  

    此致、  

    将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    是否有更新? 客户正在推动我们寻求答案、或者我们将开始 FA 流程。  

    谢谢、  

    将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  

    以及如何测量电阻?

    是通过强制电流并测量电压还是施加电压并测量电流来实现? 始终首选施加电压并测量电流。

    无论采用哪种方法、施加的电压/电流是多少?

    最棒的

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    我们使用万用表测量引脚电阻。 根据我的理解、万用表在引脚上施加电流、并测试电压以获得电阻值。 不确定施加的电压/电流。  

    总之、采用相同测量方法时、常规器件的电阻为49k、但故障器件的电阻为7k。  

    此致、  

    将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    我认为我们应该为客户提供初步答案。 或者、您能否建议在我们确定此问题的根本原因之前进行一些测试? 我们是否已经测试了引脚电阻的温度特性? 如果有、请同时分享(如果可能)。

    谢谢、

    将会   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此讨论正在离线进行、并将在找到解决方案后进行更新。