This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] KSZ8863开关

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1200419/ksz8863-switch

大家好、

我正在使用 KSZ8863开关。 我是否知道用于获取5.10.100内核的最新 ksz8863开关的链接(我们使用的是8.2.0.24 SDK)。  

背景:我们正在移植内核4.9.19内核(其中有开关 ksz8863) ,现在 我们将转向5.10.100 (8.2.0.24 SDK)内核

请告诉我我们可以下载与   5.10.100内核兼容的 ksz8863开关的路径(我们使用 的是8.2.0.24 SDK)。

如需了解有关该活动的更多信息、请访问以下链接:

8.2.0.24 -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛中未找到 DTS 文件 phy_SEL

请提供这些信息的输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请注意、外设的驱动程序将由生产外设(即 Microchip)的公司提供、而不是生产 Linux 处理器的公司提供、这两个公司恰好连接到 PHY。 因此、如果您正在特别寻找 外设驱动程序、我们将无法为您提供帮助。

    您连接到该交换机的是哪款 TI 处理器?

    此致、

    Nick