This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:如何使用 HALCoGen 自动生成 C 代码

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1196733/rm57l843-how-to-use-halcogen-to-generate-c-code-automatically

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

现在、我们需要将动态脉冲函数的相移添加到 N2HET 模块配置中。 手动将代码添加到 hL_het.c 中的现有 HALCOGEN 代码中太复杂了。

那么、您能否给出如何将相移设置导入到 hL_het.c 中的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenruming、

    您可以为此目的使用 HET IDE

    HET 集成开发环境用户指南(修订版 A)

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法将程序发送到 HALCOGEN HET 文件、因为没有数组 hetPROGRAM[]。 MCU RM57L843具有 N2HET1和  N2HET2、因此就在这里  

    het1PROGRAM[]和 het2PROGRAM[]。

    e2e.ti.com/.../4401.HL_5F00_het.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenruming、

    我能够做到这一点、尝试我建议的步骤

    1.首先删除“4401”。 并将文件名保留为"hL_het.c"

    2.现在打开 HET IDE 并尝试创建一个新项目

    3.现在选择 RM57L843ZWT 作为器件

    4.现在点击“使用现有文件创建项目”,然后通过浏览路径选择文件

    5.单击"下一步"和"完成"

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、

    我已经按照您的建议完成了工作、但遇到了以下失败:

    顺便说一下、您能否将 C 代码的 het1PROGRAM 和 het2PROGRAM 转换为汇编代码或 HET 指令?

    我们确实需要在其中添加一些指令、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对延误表示歉意,

    您能否共享需要添加的文件和说明?

    --

    谢谢和 reagards、
    Jagadish。