This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:支持 OctalRAM

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1200057/am2434-support-for-octalram

器件型号:AM2434

您好!

我们想了解有关八进制 RAM 支持的详细信息。

Sitara AM2434 MCU 是否支持八进制 RAM? 您能否分享与八进制 RAM 相关的应用手册(如果可用)?

谢谢、

Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    OctalRAM 使用 OPI (八路外设接口)协议。 AM243x 不直接支持 OPI、但我们有 OSPI 闪存接口。 我会将此主题转发给您的 OSPI 专家以获得进一步帮助。  您是否有计划使用的 OctalRAM 的任何特定部分。 如果您有、请与我们分享。 谢谢!

    此致、

    Ming

    OctalRAM

    • OPI (八路外设接口)协议
    • 极低信号计数:11 (12)个用于功能(CS#、SCLK)的引脚和8个 IO。
    • 1.8V (200MHz)和3.3V (133MHz)
    • 提供工业和汽车(-40至+125 C)温度
    • 可变延迟或固定延迟、突发读取/写入
    • 6mm x 8mm TFBGA 封装
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming Wei、

    感谢您的回答。

    我们将通过 ISSI - Link 评估八进制 RAM

    此致、

    Akshay