This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:在不使用 SDK 的情况下同时使用 CPSW 和 ICSSG

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1229370/tmds243evm-using-cpsw-and-icssg-together-without-sdk

器件型号:TMDS243EVM

我正在尝试同时使用 CPSW 和 ICSSG。 在没有 SDK 支持的情况下、可以通过自行修改 SDK 还是在没有 SDK 的情况下编写代码来实现该目的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  ,Kyle Cribbs,

    不幸的是、这是一项相当乏味的工作、因为需要在 ENET LLD 驱动程序中进行修改。 我想知道您的用例并提供建议。 您能解释一下。 至于功能、它将是2023年第4季度的9.x SDK 版本中的一部分。