请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2434 您好:
有一个 关于 GPIO 中断路由器的问题
当我使用 syscfg 时、为什么路由8和路由9只能选择2个路由器、但当需要3个 GPIO 中断时应该怎么做
主 GPIOMUX 的 SPI 中断映射 为 MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_OUTP_0至 MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_OUTP_15

谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
有一个 关于 GPIO 中断路由器的问题
当我使用 syscfg 时、为什么路由8和路由9只能选择2个路由器、但当需要3个 GPIO 中断时应该怎么做
主 GPIOMUX 的 SPI 中断映射 为 MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_OUTP_0至 MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_OUTP_15

谢谢