主题中讨论的其他器件:LP-AM243
您好!
运行 QSPI 示例程序时收到错误消息。
电路板:PROC101C
SDK:mcu_plus_sdk_am243x_08_05_00_24
项目:/ospi_flash_diag_am243x-evm
终端中显示的错误消息:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
正在启动 NULL 引导加载程序...
DMSC 固件版本8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar
DMSC 固件版本0x8
DMSC ABI 修订版3.1
信息:bootloader_runCpu:155:CPU r5f1-0初始化为800000000 Hz!!
信息:bootloader_runCpu:155:CPU r5f1-1初始化为800000000 Hz!!
信息:bootloader_runCpu:155:CPU m4f0-0初始化为400000000 Hz!!
信息:bootloader_loadSelfCpu:207:CPU r5f0-0初始化为800000000 Hz!!
信息:bootloader_loadSelfCpu:207:CPU r5f0-1初始化为800000000 Hz!!
INFO:bootloader_runSelfCpu:217:全部完成、正在重置自...
[OSPI 闪存诊断测试]正在启动...
[OSPI 闪存诊断测试]闪存制造商 ID:0xFF
[OSPI 闪存诊断测试]闪存设备 ID:0xFFFF
[OSPI 闪存诊断测试]在第一个块上执行闪存擦除...
[OSPI 闪存诊断测试]擦除失败!!
[OSPI 闪存诊断测试]正在执行写入-读取测试...
[OSPI 闪存诊断测试] Wite 失败!!
错误:ospi_flash_diag_test_compare_buffers:181:OSPI 读取数据不匹配!!
某些测试失败!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
有人能告诉我问题在哪里吗?
Br
JM