This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:驱动 TLC59283

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1229383/msp432e401y-driving-a-tlc59283

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件: TLC59283

下午好!

我希望使用 TLC59283驱动4个7段显示器。 TLC59283由一个同步串行接口驱动、我是否应该使用一个 MSP432E401SPI 通道与"仅主机 TX"与该芯片交互? 是否有更好的 TI 驱动程序可与它配合使用?

谢谢!

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、您只能在 Master TX 中使用 MSP432E 的其中一个 SPI 通道来与 TLC 进行交互。