This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:RM57 TI CCS ARM-CGT 与 ARM-CGT-CLANG

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ARM-CGT, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1228829/launchxl2-rm57l-rm57-ti-ccs-arm-cgt-vs-arm-cgt-clang

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L
主题中讨论的其他器件:ARM-CGTHALCOGEN

您好!

我 了解到、TI 的 CCS 有两个不同版本的 代码生成工具、可根据处理器系列提供: CCS ARM-CGT 和 ARM-CGT-CLANG。 这种理解是否正确? 我们正在考虑的 RTOS 供应商有其 RTOS 的预认证版本(产品要求)、该版本本身仅适用于 ARM-CGT 支持的 CCS 版本。  TI 是否有可  用于 RM57的 ARM-CGT 版本?如果有、我们如何下载该版本以便与 RM57 Launchpad 板上的演示项目进行评估? AEM-CGT 与 CCS for RM57默认下载和安装的内容之间的区别是什么?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tammy、

     建议针对使用 Hercules 器件(TMS570和 RMX)的安全应用使用 armcl (ARM-CGT)编译器。

     TI ARM Clang 编译器并不完全支持 HalCoGen 代码和 SDL 中使用的所有宏、内在函数和 Pragma。 若要使用 Clang、用户必须手动修改这些代码。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Q.J

    谢谢你。 只是为了说明一下。   TI ARM-CGT 编译器是否也完全支持 HalCoGen 代码和 SDL 中使用的所有宏、内在函数和 Pragma? 再次感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TI ARM-CGT 完全支持它们。