This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631:将其用作三路交换机、通过并行插孔中继以太网连接

Guru**** 2537670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1213199/am2631-using-it-as-a-3-way-switch-for-relaying-an-ethernet-connection-with-a-parallel-jack-in

器件型号:AM2631

我目前有一个系统通过两个节点之间的单线对以太网进行通信。 目前、只有交换机侧节点可以直接访问终端节点数据、但我想添加物理上更靠近终端节点的以太网访问。

AM263X 数据表仅谈到支持2个外部以太网端口、但在处理器的演示板上、我看到三个以太网端口、每个端口都有自己的 PHY、这使我认为有一些方法可以使用 GPIO 来支持第三个以太网连接。 在我建议的设计中、我不希望在两个 PHY 之间中继来将 AM263X 连接到我的处理器(选项 B)、但这至少从演示板原理图中似乎是可以实现的。 理想情况下、选项 A 是可行的、即两个器件之间直接通信、无需物理接口、也不会与当前设计中的处理器存在任何不同的交互(我们希望两者可互换使用)。  
 

是否有适合演示板的演示代码可以运行所有这三个端口、以便我从进行概念验证开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM263x 器件具有一个名为 CPSW0的3端口千兆位以太网交换子系统、该子系统支持两个外部以太网接口和一个内部 CPPI 接口。

    您共享的上图中的第三个(通过 PRU1 ICSSM 连接)是使用 PRU-ICSS。 请检查部分 7.2 可编程实时单元子系统(PRU-ICSS) (TRM - SPRUJ17C–2022年3月–2022年11月修订)。

    检查是否可以使用该功能。

    我还将向专家介绍方框图、然后返回。

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释、我将查看该部分、看看我能解决什么问题。

    是否有任何使用 PRU-ICSS I can 参考的示例代码?

    让我知道专家们对方框图有何看法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    很抱歉由于假期而延迟、将在今天由 EOD 更新。

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    很抱歉这里的延迟,将尝试关闭这个,因为我正在寻找的专家出去. 您是否能够浏览 ICSSM,看看它是否能为您正在寻找的应用程序启用三个端口(2个 CPSW 和1个 ICSSM)?

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经完成了这一部分,但它没有提供任何说明为什么第三个端口不激活。 我在 IDE 中找到了用于配置 ICSSM 的设置、但它没有我用于配置引脚的所有选项。 当然有一些示例应用曾用于在演示板上测试此功能、但我不知道在哪里可以找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    目前、我们在 PRU ICSS 上仅支持工业协议 LIE EtherCAT。 我们不提供标准以太网支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看此网址: software-dl.ti.com/.../EXAMPLES_INDUSTRIAL_COMMS_ETHERCAT_SLAVE_BECKHOFF_SSC_DEMO.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法理解 PRU ICSS 为何不提供标准以太网支持。 在演示板原理图中、看起来好像有标准的以太网 PHY 连接到 PRU ICSS 端口。