This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:如何将工程配置从"活动-调试"更改为"活动-闪存"

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1229135/tm4c1292ncpdt-how-to-change-project-configuration-from-active--debug-to-active---flash

器件型号:TM4C1292NCPDT

您好!  

我将关注 CCS 的以下链接  

https://www.youtube.com/watch?v=xEBjObfW-8Y

如何将 项目配置从"活动-调试"更改为"活动- 闪存"?

下面突出显示的框未处于激活状态。

请分享您的评论或建议。

谢谢。

Kiranjit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请参阅以下说明。

     1.首先进入管理配置。  

    2.点击"新建"。

    3.指定所需的新配置。 在这里、我只需创建一个名为"Hello"的新配置名称。 你可以把它称为"闪存"或你想要的任何东西。  

    4.您将看到"Hello"作为其中一个配置。 首先选择"Hello"、然后选择"Set active"。

    5.应用并关闭后、您将看到"Hello"作为活动配置。 对于不同的配置、可以唯一地指定不同的优化级别或在编译中包含/排除不同的文件。