This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:AM2632特定文档

Guru**** 2929680 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, AM2632, AM2631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1222096/am2632-am2632-specific-documentation

器件型号:AM2632
主题中讨论的其他器件:AM2634、、 AM2631

在 TI 支持人员的指导下、我在这里提出了我的问题。   我正在查找  AM2632的特定部件数据表和参考手册。 在线提供的文档适用于 AM263x 系列、但并未指出 AM2632与 AM2634的具体差异。 参考手册经常引用特定于器件的文档、但我在产品页面上找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    请遵循产品页面上提供的数据表: www.ti.com/.../am2634

    如下所示、其中显示了器件特定的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、在技术参考手册文档中、它会引用器件特定的数据表、例如:

    "这些详细信息描述了 R5FSS 存储器配置的超集。 有关器件存储器可用性的更多详细信息、请参阅器件专用数据表。"

    "A.一些 GPj 引脚与其他器件信号进行多路复用。 有关详细信息、请参阅器件特定数据表。"

    "...、 请参阅器件特定数据表中的引脚属性和引脚多路复用表。"

    您引用的表仅显示了 AM2632和 AM2634之间的一个差异、其中包括内核数。 没有关于4个可能内核中哪2个可用的详细信息、也没有关于这2个内核的内存配置的详细信息。 该器件比较表中似乎未涵盖其他提到"器件特定数据表"的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在得到你的问题史蒂夫,道歉的暗示。

    感谢您指出 文档中所需的改进、

    我已创建此 TT https://jira.itg.ti.com/browse/SMCUAPPS-483 ( 仅供内部查看)。  

    为了在此处快速解除对您的阻断、我建议您也在此处提问有关特定主题的问题请随意创建其他服务工单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否详细介绍一下双核内存布局? 为了确认、AM2632上填充的两个内核是  R5FSS 0-0和 R5FSS 0-1? 如果仅使用一个 R5FSS、 我是否可以将其他子系统(R5FSS 1)中的 TCM 用于完整的256KB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steve、

    AM2632采用 R5FSS0-0和 R5FSS1-0。

    R5FSS0-0可以使用自己的(64KB)和 R5SS0-1 (64KB)的 TCM 存储器、总共128KB。  

    R5FSS1-0可以使用其自身的(64KB)来自 R5FSS1-1 (64KB)的 TCM 存储器、共计128KB。

    没有单个内核能够访问一个完整的256KB TCM 存储器组。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们在单独的 R5FSS 中如何以锁步方式运行? 参考手册仅介绍了使用 CORE0和 Core1 (在同一 R5FSS 上)的锁步情况。 我应该已经提到过、我只对锁步模式感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steve、

    对于 锁步模式下的 AM2632、您将进行以下配置:


    "锁步集群1"

    • R5FSS0_0 =主内核
    • R5FSS0_1 =锁步内核

    "锁步集群2"

    • R5FSS1_0 =主内核
    • R5FSS1_1 =锁步内核

    尽管参考手册以 R5FSS0_0为例、实现和功能说明仍然适用于锁步集群1和锁步集群2。

    TCM 存储器分配仍然与之前响应中描述的完全一样有效。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的困惑源于认为 AM2632器件具有2个物理 R5F 内核、但它实际上具有4个物理内核 - 2个可编程(操作)内核和2个锁步内核。 在这方面、数据表(如上所示)中的器件比较表存在歧义。

    所以、在锁步模式下使用两个集群时、AM2634和 AM2632之间没有功能差异、对吗? 两个锁 步集群在锁步中都有一对 CPU 内核、我可以对这两个部分使用完全相同的代码?

    区别在于 AM2634可以在一个或两个集群中配置双核模式、从而允许内核独立运行、其中 AM2632只能在锁步模式下使用集群。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steve、

    这种理解是正确的、无论部件号如何、始终有2个集群、每个集群具有2个内核。 对于每个器件编号、这些集群都有独特的配置选项、可限制功能工作模式(AM2632 =仅限锁步集群)或完全禁用集群2 (AM2631)。 很高兴我们在上周致电时帮助解决了这个困惑问题。 如果出现任何后续问题、请随时创建新话题。

    此致、

    Zackary Fleenor