This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:禁用 BSL 时出错。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1228776/mspm0l1105-error-while-disabling-the-bsl

器件型号:MSPM0L1105
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

您好!

我正在处理一个需要禁用 BSL 的项目。 但是、取消选中"Enable BSL"选项后、出现错误。

如果我尝试编译它、就会出现一个指示已选择无效的 i2cSCLPin 的错误、这对我没有太大意义、因为我将禁用 BSL 本身。

我还尝试将其保持启用状态、但更改了"BSL 调用引脚电平"

Sill、当我尝试将其下载到 micro、有一个与写入 NONMAIN 相关的问题。

有什么解决方法的想法吗?

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    在继续之前、您正在使用哪个版本的器件? 这些是生产器件还是早期样品器件? 在量产器件上、这应该是可以实现的、但在早期样品器件上、我们根本不建议触摸非主器件。  

    正如该错误所示、您需要擦除非主存储器、然后才能对其重新编程。  

    要将您的编程器设置为执行此操作、请在 CCS 的项目浏览器中右键点击您的项目、然后从上下文菜单中选择"Properties"。 然后选择 Debug 属性、在 MSPM0 Flash Settings 下、选择 Erase MAIN 和 NONMAIN 存储器。  

    请注意、如果您之后写入的非主配置无效、仍然可以将自己锁定在器件之外。 SysConfig 工具应安全地处理如何写入正确的非主配置、但非主配置部分仍然是一个新功能、并且可能会遇到错误、因此请自行承担使用风险。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon:

    我们有器件的 PG1版本、早期样品器件。

    我们仅从 PG2接收一些样本、我们将尝试使用这些新样本创建一些样本、然后我们将尝试实施您刚才介绍的配置。

    谢谢。

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    很高兴听到您有一些生产样片可供尝试使用。 它应该能与这些应用配合使用。  

    管理并行生产和早期样片设置有点麻烦、但对于早期样片、您必须确保使用本文中"早期样片"列下列出的软件版本:  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1204644/faq-mspm0-sdk-important-note-for-early-mspm0-customers

    早期示例版本的工具中不会提供非主配置选项、这是为了防止用户尝试修改早期器件上的非主配置。 如果您打算在一段时间内同时使用两个 CCS、则可以维护两个 CCS 安装(一个用于早期样品、一个用于量产)。  

    请告诉我、PG2样品配置在您有机会尝试后将如何实施。  

    此致、
    Brandon Fisher