This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:请帮助我识别 LAUNCHXL2-570LC43上的此 IC 芯片

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1228881/tms570lc4357-please-help-me-identifying-this-ic-chip-on-launchxl2-570lc43

器件型号:TMS570LC4357

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 Eagle 查看   TMS570LC43x 和 RM57Lx LaunchPad PCB 布局 设计文件中的 LAUNCHXL2_570LC43_RM57L.brd 板文件中的器件列表、U2是  TPS3106K33DBV、是"双通道电压监控器、超低电源电流"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! "我知道了。" 如何在原理图中选择器件? 我无法同时在布局和原理图中选择它。 我确实可以从器件列表中选择 U2、但无法直接在设计文件中选择它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongbo:

    如果您有记事本++、则可直接从记事本++打开.brd 文件、便可在其中查看部件名称。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。