This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:使用外部 VREF 时、是否需要对 VREFA+(引脚9)进行电流限制?

Guru**** 2923490 points

Other Parts Discussed in Thread: REF2033, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1228822/msp-exp432e401y-does-one-need-to-current-limit-vrefa-pin-9-when-using-an-external-vref

器件型号:MSP-EXP432E401Y
主题中讨论的其他器件:REF2033MSP432E401Y

晚上好,我希望一切都好!

我在电路上工作、我遇到了一个问题。 我正在使用 REF2033 创建+1.65V 的基准电压、并将 REF2033的 VREF (引脚5)链接到 MSP432E401Y 的 VREFA+(引脚9)。 在 MSP432E401s 的数据表中、 §5.15.11 表5-33提到的典型输入电流为330.5μF μ A。 我是否需要对此输入引脚进行电流限制?

在 MSP-EXP432E401Y 中、3V3和 VREFA+之间连接了 R41 (0Ω)。 这是某种限流电阻器还是仅一根0R 跳线?

感谢您的帮助和耐心。

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    Unknown 说:
    将 REF2033连接到 MSP432E401Y 的 VREFA+(引脚9)。 在 MSP432E401s 的数据表中、 §5.15.11 表5-33提到的典型输入电流为330.5μF μ A。 我是否需要对此输入引脚进行电流限制?

    是、请确保电流不超过数据表最大值。  

    本白皮书也将很有用。 https://www.ti.com/lit/slyc147

    在 MSP-EXP432E401Y 中、3V3和 VREFA+之间连接了 R41 (0Ω)。 这是某种限流电阻器还是仅一根0R 跳线?

    [/报价]

    我认为这是一个0R 跳线。 在此 LaunchPad 中、VREF 没有专用的基准源、而是绑定到 VDDA 和 VDD 以简化操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是非常有帮助的,谢谢!