This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:配置问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1227993/tm4c129encpdt-configuration-issue

器件型号:TM4C129ENCPDT

您好!

我正在使用 TM4C129ENCPDT MCU 开发其中一个需要集成 TI RTOS 的项目。 为此、我已安装了 syscfg 和 XDCtool。 通过 syscfg、我配置了外设、并使用 XDCtool 配置了 TI RTOS。 我通过合并 这两个配置来构建工程。  

这是否是为 TI RTOS 配置 MCU 的正确方法? 或者任何替代方式、或者任何其他可用于相同目的的插件?

2.在 syscfg 中尝试配置以太网时,仅状态 LED 可用于配置。 XDCtool 中没有 相同的选项、 如何配置以太网?

3.没有在插件中配置时钟的选项。 如何配置时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我建议您导入现有的 TI-RTOS 以太网项目、例如 TCP Echo。 该示例已准备好运行。

    在示例项目中、有一个 tcpEcho.cfg 文件、您可以使用 GUI XGCONF 打开该文件。  

    打开.cfg 后、您可以配置时钟和各种其他参数。  

    我认为此应用手册也会有所帮助。  https://www.ti.com/lit/pdf/spma080

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有为 ti RTOS tiva c 系列显示这样的软件包。

    无法从示例工程中打开。

    有任何版本吗? 我当前正在使用、

    CCS 12.2.0.00009  

    xdctool 3.62.1.6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     首先选择右上角的3栏、您将看到软件包管理器。  

    向下滚动并选择 TI-RTOS for TivaC。  

    安装后、您应该会看到以下内容。  

    您应该只将 TI-RTOS for Tiva 与 XDCtools v3.32.0.06一起使用。 您无法使用最新版本。  请参见下方的。  

    如果您没有 XDCtools 3.32.0.06、可从此处下载。

    http://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/rtsc/