This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:如何将 CDD 模块集成到项目中?

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1228189/tmdscncd263-how-to-integrate-cdd-module-into-the-project

器件型号:TMDSCNCD263

HII、

目前、我们使用的是 提供 CDD_UART 模块的 MCAL_AM263x_08.06.02封装。    

当我尝试在我的项目中添加 cdd_uart 模块时, 不会生成 SchM_Cdd_Uart.h 文件。  整合 CDD 模块是否需要遵循任何步骤?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定 SchM_Cdd_Uart.h 文件是否由 GUI 配置器生成。 我们通常生成 cdd_uart_Cfg.h、cdd_Cfg.c 文件。 我能知道您使用的 GUI 配置器是什么吗? 是矢量 DE 吗? 或 EB tresos?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的, 使用 EB tresos 生成 cdd_uart_Cfg.h、cdd_Cfg.c 文件。  之后,我把它导入到 Vector Davinci 配置器中,工具中没有显示 UART 模块实例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Palanikumar:

    啊、我看到您在使用向量 DE。 要使用 VectorDE 生成这些文件、您需要等待 MPP 包由带有最新 AM263x_08.06.02包的矢量发布。  

    谢谢