This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:TMS570LC4357的 Autosar MCAL

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1228170/tms570lc4357-ep-autosar-mcal-for-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357-EP
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357TMS570LS3137

大家好

我们正在考虑将我们当前设计中使用的 TMS570LS3137升级到 TMS570LC4357。

对于这种处理器型号、我们需要访问 MCAL。

您能否提供此处理器型号的 MCAL 以及重新激活该工具的许可证?

该请求非常紧急、因为它目前对我们来说是一个拦截器。

非常感谢您的支持。

此致

Sebastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastien:

    需要与 TI 签订有效的 NDA 才能提供 MCAL。

    如果是、那么您可以通过私人消息分享相应的详细信息;如果否、请联系当地销售团队以获取 NDA。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。