This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:WTIMER 问题?

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1228371/tm4c1290ncpdt-wtimer-question

器件型号:TM4C1290NCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C123

您好!  

   可尝试在此部件上安排自由运行的32位计时器。 数据表列出了8个编号为0-7的定时器

在 CCS 11.1上、寄存器显示仅显示计时器0至5。 还显示了标记为0-5的计时器。 该器件的数据表未显示 wtimer。  

我已在项目属性中正确选择了器件。 不知道数据表和 CCS 之间的视差为什么会存在。  

Wtimer 寄存器是否用于显示组合的任何定时器的值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TM4C129具有八个计时器模块(0-7)。 这些示例显示在 CCS 寄存器窗口中。 但是、在实例5之后不会以某种方式显示6和7。  请参见下方的。  

     没有适用于 TM4C129的宽计时器。  请勿与 TM4C123中的 WTTIMER 相混淆。 TM4C123具有6个16/32位定时器和另外6个32/64位宽定时器。