This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631:布局

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM2631, AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1228243/am2631-layout

器件型号:AM2631
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigAM2634

大家好、

希望一切顺利。

我的客户在新项目中选择我们的 AM2631。 从数据表来看、AM2631只有3个 ADC 模块。 如果只有 ADC0/1/2将照常保持? 我们是否有任何硬件工具可供客户尽快完成引脚配置? 在 SysConfig 中、我无法找到 AM2631的项目。  

Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh:

    SysConfig 工具目前仅公开超集 AM2634器件。 我们正在 SysConfig 工具和 MCU+SDK 中启用对 GPN 特定配置选项的支持、但他还剩几个月的时间了。 这不应阻止任何人照常执行其自定义 HW 引脚配置。 不同 GPN 选项之间的封装和相关封装不会发生变化。 用户必须根据上下文了解支持的功能;即他们只能配置 ADC[0:2]、并且如果添加了 ADC[3:4]的配置选项、它们将无效、与 AM2631器件选项不兼容。  

    此致、

    Zackary Fleenor