"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件
您好!
我尝试让 I2C 在天窗中及早采样微控制器的电路板上运行
我在引脚7和8上具有 I2C、32引脚封装、从器件通电、并且 SCL 和 SDA 线上有4.7K 电阻器
我试过2个示例(主器件和池化)、只需将 I2C 引脚重定向到我的硬件之一、并激活从器件
我在 I2C 总线上看不到通信、两条线路都处于1 (VDD 电压、即3.3V)
有什么我可能遗漏的想法吗?
我在主寄存器中设置 TRANSMIT 位的另一个 TI 微控制器上找到一个工作示例、但它似乎不存在于 I2C 库中
我是否还会告知其他信息以获得答案? 如果需要、我可以创建 syscfg fule 的屏幕截图
谢谢