大家好、我叫 Francisco、是另一家工业和技术公司 R+D+I 部门的工程师。 我想问您 RM46L852的每个引脚可以提供的最大电流是多少。 根据数据表、特别是第10-27页的表格、我可以看到有些引脚具有拉/拉模式、可提供20uA 或100uA 的电流。 您可以核实一下此信息吗? 我需要此数据是因为我在某些引脚中使用外部拉电阻器、因为处于复位状态的引脚的默认内部拉电阻器对我无效。
使用外部拉电阻器的这种情况是一个问题、德州仪器的支持技术人员已经为我解决了这个问题、并且在复位阶段无法配置引脚的拉电流模式、 因此、我应该使用外部电阻器、当微控制器处于初始化状态时、我可以配置内部电阻。
他还告诉我、上拉/下拉电阻器是20uA 或100uA 的一种电流源。 因此、我想使用 Kf、这些引脚始终将电流限制在可以流过它的最大值、即20uA 或100uA。 我需要确保此信息能够确定我要使用的外部电阻器必须具有的功率。
我随附数据表中有关此主题的信息、请查看以下链接:
此致、
Francisco。