This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L920:如何使用 Time.h 计算代码的运行时间

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1222398/rm44l920-how-to-count-the-runtime-of-the-code-using-time-h

器件型号:RM44L920

如何使用 Time.h 库计算代码的运行时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    我们已着手解决您的问题、并将很快提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    您可以使用 RTI 外设轻松对代码的运行时间进行计数。 按照以下提到的步骤测量代码的运行时间。

    1. 在开始计数代码运行时之前调用函数"rtiInit"。

    2.现在从要开始计数测量的位置调用函数"rtiStartCounter"。

    3.现在调用函数"rtiStopCounter"来停止计数。

    4.现在读取寄存器"RTIUC"和"RTIvend"。

    我们知道、RTIUC  与 RTICPUC 匹配后、RTIUC 的每个时钟脉冲都将实现递增、而 RTCREWD 将实现递增 。

    因此、现在、u 可以根据配置的值计算时间段。

    尝试在您结束时执行此操作、如果您无法完成此操作、我将尝试创建一个示例工程。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    根据我的理解,RTI 计数器在比较值匹配后将会被重置,所以如何像 RTC 模块一样使用不带比较值的 RTI 计数器来获取本地时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    根据我的理解,比较值匹配后 RTI 计数器将重置

    否、比较匹配后它不会复位。 请对其进行测试以确认。

    此外、请执行我提到的用于时间计算的步骤。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    当然、我将执行上述说明、并让您知道。