This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM273X:有关 AM273x EVM 的 OOB 演示的 profile_advanced_chirp_am273x.cfg 参考或说明

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1225310/mcu-plus-sdk-am273x-reference-or-explanation-of-profile_advanced_chirp_am273x-cfg-for-oob-demo-of-am273x-evm

器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM273X

您好!

我不知道是否有这种情况 参考或说明 表示  profile_advanced_chirp_am273x.cfg 在 C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_00_01\ti\demo\am273x\mmw\profiles\tdm\profile_advanced_chirp_am273x.cfg 下执行

我可以 使用运行 OOB 演示、例如 am273x_mmw_demoTDM.appimage  profile_advanced_chirp_am273x.cfg 如下所示。

我使用 mmwave_mcuplus_sdk_user_guide_4_4.pdf 来了解的配置  profile_advanced_chirp_am273x.cfg。  "我知道了。 不能 了解如何配置这些线性调频脉冲/帧。

这个高级帧是什么样子的? 天线是如何发射或接收线性调频脉冲的?

具体而言、 advChirpCfg 和 LUTDataCfg 配置如何控制设置。  

的任何参考  profile_advanced_chirp_am273x.cfg?

非常感谢您的帮助!

此致!

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    要获得您的问题的答案、您需要了解高级帧和高级线性调频脉冲配置特性。

    请参阅

    MMWAVE_mcuplus_SDK_04_00_01/mmWave_DFP_02_04_08_01/docs/mmwave_dfp_user_guide.pdf (第6.1、6.2节)

    MMWAVE-Radar-Interface-Control.pdf:5.5.6子块0x0105–AWR_ADVANCED_FRAME_CONF_SB5.5.21子块0x0115–AWR_ADVANCE_CHIRP_CONF_SB

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    谢谢! 我将阅读它们。  

    此致!

    挂起