This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31HDK:CPU SelfTest 覆盖、SafeTI SRAM 中止集成、闪存故障计算问题。

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1221726/tmds570ls31hdk-cpu-selftest-coverage-safeti-sram-dabort-integration-flash-syndrome-calculation-issues

器件型号:TMDS570LS31HDK
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

你(们)好!

我有一些关于使用 LS31HDK 实现 SafeTI 库和其他安全功能的技术问题。  

  1. CPU 自检/STC 测试的测试覆盖范围是多少? 我可以找到如何实施它、但我实际上不确定它在 CPU 上进行了什么测试。
  2. 这些测试打算如何与 HALCoGen 集成? 在 SL_SelfTest_SRAM SRAM_ECC_ERROR_FORCING_2BIT 测试中、我发现测试失败、原因是 ESM 状态寄存器(ESMSR3)在 HALCoGen 中默认生成的_dabort 例程中被清除。 我无法删除_dabort 中清除 SR3的语句、否则会导致 sys_startup.c 中的测试失败。 我知道错误处理应该不在 SafeTI 库的范围内、但该库中提供的示例异常处理程序不会进行任何实际处理、它只是尝试屏蔽中止。
  3. 在 SL_SelfTest_FEE_ECC_SYN_REPORT_MODE 测试中、我发现测试失败、因为软件库(不是 MCU 本身计算的)计算出的故障值是错误的。 根据参考手册、MCU 计算的故障值为0x45、这是发生多位故障的预期值。 但是、SafeTI 计算值(然后用于两者之间的比较)的计算值始终为0。 这是一个错误吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    CPU 自检/STC 测试的测试覆盖范围是多少? [/报价]

    器件数据表和 TRM 中列出了 CPU 自检和 STC 自检覆盖范围。 如果使用全部25个间隔、则覆盖率为90.21%。 CPU 自检使用 LBIST 控制器作为测试引擎来测试 ARM - CPU 内核逻辑。

    Unknown 说:
    SL_SelfTest_SRAM SRAM_ECC_error_forcing_2bit test

    这是 SDL 的 SRAM 自检 API 选项。 如果使用 SDL、则不应使用 HALCOGen 生成的自检函数。 带有故障注入的自检将特意生成错误、应在错误处理程序中手动清除该错误。

    Unknown 说:
    SL_SelfTest_FEE FEE_ECC_SYN_REPORT_MODE 测试、[/报价]

    计算出的故障应该是正确的。 我将检查测试用例。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:

    CPU 自检/STC 测试的测试覆盖范围是多少?

    器件数据表和 TRM 中列出了 CPU 自检和 STC 自检覆盖范围。 如果使用全部25个间隔、则覆盖率为90.21%。 CPU 自检使用 LBIST 控制器作为测试引擎来测试 ARM - CPU 内核逻辑。

    [/报价]

    我应该更清楚一些-我确实查阅了数据表、看到了涵盖这类内容的表格、但我不确定这实际上涵盖了什么内容? CPU 上的 LBIST 正在运行哪些测试? 实际测试的是 ARM-CPU 逻辑的哪些部分? 延长间隔时间如何导致覆盖范围增加?

    SL_SelfTest_SRAM SRAM_ECC_ERROR_CHRING_2bIT 测试

    这是 SDL 的 SRAM 自检 API 选项。 如果使用 SDL、则不应使用 HALCOGen 生成的自检函数。 带有故障注入的自检将特意生成错误、应在错误处理程序中手动清除该错误。

    [/报价]

    在这种情况下、SDL 的预期用途是什么? SDL 的示例项目始终集成在 HALCoGen 中,据我所知,HALCoGen 中内置的`checkRAMECC()`测试不能通过代码生成来禁用(使用`#if 0`对于我们的认证证明是不可接受的)。 即便如此、 如我的原始问题中所述、修改错误处理程序以清除错误会干扰其他启动测试。

    终端用户应如何确定适当的外设自检覆盖范围? 我已经浏览过 SDL 用户指南和 TI Hercules 安全手册、两者都没有使用一致的术语、我认为它们都没有提供足够的信息来实际确定这些测试的效果。 SDL 和 HALCoGen 测试的实施并不相同且相互排斥、所以用户应该如何知道哪一个测试的实施是"正确的"? 正如许多 TI 成员在此论坛上所说、要让设计人员了解该规范的作用、但相关文档不足以提供相关支持。 对于认证申请、我们不能简单地说测试的最终结果证明了方法的合理性、我们必须证明包括 SDL 代码在内的特定实施的合理性。 除了选择两个测试中的一个之外、如果能够进行澄清、我将不胜感激。

    SL_SelfTest_FEE_ECC_SYN_REPORT_MODE 测试、

    计算出的故障应该是正确的。 我将检查测试用例。

    [/报价]

    有任何更新吗?

    感谢您的答复 QJ。

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LBIST 测试运行于 CPU (包括 MPU、FPU)的数字逻辑上。 它可用于检测 CPU 中晶体管级别的潜在故障。  LBIST 间隔不针对 CPU 内的任何一个元件、由运行周期确定。  这个时间分片测试特性使得 LBIST 能够被有效地用作一个运行时间诊断、 此诊断可以根据安全关键环路执行测试时间片、也可以作为一个在 MCU 初始化期间对 CPU 逻辑故障的综合性测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HALCoGen 是最低的软件层。 它包含能够直接访问 MCU 的软件模块、负责系统初始化。 SDL 集合了多种功能、用于访问各种安全机制的安全功能和响应处理程序。  SDL 支持与器件安全手册和 FMEDA 电子表格中描述的安全机制的一对一映射。  

    FMEDA 列出了所有片上诊断和安全机制、您还可以查看启用/禁用任何诊断或安全机制对整体诊断覆盖率数字的影响。 通过电子表格、您还可以定制 FMEDA 每个引脚的使用情况、模块使用情况或安全机制使用情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可用于检测 CPU 内晶体管级别的潜在故障。  LBIST 间隔不针对 CPU 中的任何一个元素、由操作周期决定。[/引号]

    我明白了。 解释是否正确、那么此测试应涵盖 CPU 检测故障的能力? 即、如果此测试通过、这是否能保证 CPU 始终能够检测到数据中止?  

    此外,是否有任何关于 FEE 综合征计算的更新? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否正确解释此测试应涵盖 CPU 检测故障的能力?

    是的、CPU LBIST +锁步(逐周期检查)提供了非常高的测试覆盖范围。

    此外,是否有任何有关费用综合征计算的更新

    您能告诉我您在哪里得到 计算出的综合征吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我在哪里得到 计算出的综合征吗?

    我将调用以下代码:

    /* Run Flash EEPROM ECC Syndrome Reporting test. */
    slRet = SL_SelfTest_FEE(FEE_ECC_SYN_REPORT_MODE, true, &failInfoFlash);
    if ( (slRet != true) || (failInfoFlash != ST_PASS) ) {
        return false;
    }

    计算发生在 sl_selftest.c 第1598行:

    syndrome = ecc ^ sl_flashWREG->FEMUECC;
    

    计算出的故障为0x0 (右上角)。  

    这与从 sl_flashWREG->FEMUECC (右上角)中计算出的0x45综合征不匹配


    不确定我是否错过了设置步骤或类似步骤、以导致此差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将行#1589更改为:

        ECC =(uint8)(sl_flashWREG->FEMUECC 和0xFF);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:

    请将行#1589更改为:

        ECC =(uint8)(sl_flashWREG->FEMUECC 和0xFF);

    [/报价]

    我认为这没有影响。 通过单步执行该程序、我发现即使在调用测试之前 FEMUECC 寄存器的值也是0x45。 即使我们在1584-1587行加载 FEMU 寄存器、此值也不会更改

    /*load FEMU_XX regs in order to generate ecc and use it for next operations*/
    sl_flashWREG->FEMUADDR = (uint32)ADDR_DATA_MSW;
    fdiagCtrl |= F021F_FDIAGCTRL_DMODE_SYN_RPT;
    sl_flashWREG->FEMUDMSW = FEE_TEST_DATA;
    sl_flashWREG->FEMUDLSW = FEE_TEST_DATA;

    由于 FEMUECC 寄存器不会更改值、因此 ECC 存储为0x45。 因此、当`综合征时、综合征变为`0x45 ^ 0x45 μ s、结果变为0。

    我对 FEE ECC 还不是很熟悉、还不知道这个寄存器是如何设置的。 在调用该函数之前、我是否错过了配置或清理步骤? 该 ECC 寄存器值何时应更改?


    解释是否正确、那么此测试应涵盖 CPU 检测故障的能力?

    是的、CPU LBIST +锁步(逐周期检查)提供了非常高的测试覆盖范围。

    [/报价]

    谢谢您的讲解。 您能详细说明一下测试覆盖的含义吗? 低覆盖率和高覆盖率之间的区别是什么? 我知道 LBIST 不是软件、但是否有某种文档介绍 LBIST 实际执行什么来测试 CPU?  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为该语句会将  sl_flashWREG->FEMUECC 的高位字节、即0x0分配 给 ECC。

    1.sl_flashWREG->FEMUADDR =(UINT32) ADDR_DATA_MSW;
      sl_flashWREG->FEMUDMSW = FEE_TEST_DATA;
      sl_flashWREG->FEMUDLSW = FEE_TEST_DATA;

      地址= 0xF020_0000、数据= 0x0000_0000_0000、ECC=0x45

    2. sl_flashWREG->FEMUADDR =(UINT32) ADDR_DATA_MSW;
      sl_flashWREG->FEMUDMSW = FEE_TEST_DATA;
      sl_flashWREG->FEMUDLSW = FEE_TEST_DATA ^ BIT (FEE_ERROR_POS);

      地址= 0xF020 _0000、数据= 0x0000_0000_0000_0004、ECC = 0xA3

    综合征= 0x45 ^ 0xA3 = 0xE6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诊断覆盖是危险检测故障与危险故障总数的比率、以百分比表示。

    请参阅 FMEDA 和 详细安全分析报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为该语句将  sl_flashWREG->FEMUECC 的高字节(0x0)分配 给 ECC。

    如果这是该声明的目标、我认为它应该是  ECC =(uint8)(sl_flashWREG->FEMUECC & 0xFF00);或其他。 FEMUECC 在启动时已经为0x45、因此0x45 & 0xFF = 0x45。 如果我们希望 FEMUECC 在函数输入时为0、那么就是这个问题、因为目前还不是这样:



    是否需要对 SL FEE 功能进行清理? 我目前正在连续调用几个:


    至于逐步介绍函数:
    1.sl_flashWREG->FEMUADDR =(UINT32) ADDR_DATA_MSW;
      sl_flashWREG->FEMUDMSW = FEE_TEST_DATA;
      sl_flashWREG->FEMUDLSW = FEE_TEST_DATA;
      ECC =(uint8)(sl_flashWREG->FEMUECC 和0xFF);

    地址= 0x0020_0000、数据= 0x0000_0000_0000、FEMUECC = ECC=0x45

    2.  sl_flashWREG->FEMUADDR =(UINT32) ADDR_DATA_MSW;
      sl_flashWREG->FEMUDMSW = FEE_TEST_DATA;
      sl_flashWREG->FEMUDLSW = FEE_TEST_DATA ^ BIT (FEE_ERROR_POS);
       综合征= ECC ^ sl_flashWREG->FEMUECC;

    地址= 0x0020_0000、数据= 0x0000_0000_0004、FEMUECC = 0x45、ECC = 0x45、综合征= 0x45 ^ 0x45 = 0x0

    在我看来,当我们更新 FEMUD*寄存器时 FEMUECC 似乎没有更新。 不过、不确定为什么会这样。

    诊断覆盖是危险检测故障与危险故障总数的比率、以百分比表示。

    [/报价]

    如果它是检测到的危险特征的比率,就不会90.21%的覆盖率意味着90%可能发生的故障?   

    请参阅 FMEDA 和 详细安全分析报告

    它们位于何处? 我在 MCU 或 HDK 页面上看不到它们: https://www.ti.com/product/TMS570LS3137?keyMatch=TMS570LS3137#all https://www.ti.com/tool/TMDS570LS31HDK 

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些地址在哪里? [/报价]

    这些文档受 NDA 控制。 贵公司是否就敏感信息与 TI 签订了 NDA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我看来,当我们更新 FEMUD*寄存器时,FEMUECC 似乎没有更新。 但不确定为什么会这样。

    我几天前运行测试、 FEMUECC 每次都会更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些文档受保密协议控制。 贵公司是否就敏感信息与 TI 签订了 NDA?

    此时我们不做。 我们如何获得它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    请与 TI 本地销售人员联系以获取帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我能够找到的问题, HALCoGen 生成的 checkFlashEEPROMECC ()在启动期间被调用,并且以后不会正确地清理。 去除后,综合征 calc 工作.