This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:将 Simplelink 从4.10.00.13更新为4.20.00.12

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1224143/msp432e401y-update-simplelink-from-4-10-00-13-to-4-20-00-12

器件型号:MSP432E401Y

您好论坛、

我们有一个带有 MSP432E401Y 控制器的项目、希望将编译器版本从20.2.0升级到20.2.7、并将 simplelink 版本从4.10.00.13升级到4.2.00.12。 在 CCS 中更改编译器不是问题。 打开属性并在三个子项目中选择新的编译器。

我以为改变 simplelink 的版本会以同样的方式工作、但 IST 不会。 我可以更改新的 Simplelink 文件夹、它也会在属性窗口中进行更改。 但当我再次打开属性时、会显示旧版本。

所以我决定卸载旧版本的 simplelink、但这没有帮助。 现在我无法编译项目。

如何更改 simplelink 的版本?

BR Guenther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     抱歉、我目前在星期三之前不在办公室、无法访问 CCS。 如果我没记错、这里有一个 XDCtool 选项卡、可更新 simplelink 版本。 我可以在星期四回来时显示详细信息。 很抱歉响应延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请为 CCS 工程选择"General"。 在"常规"下、您将看到"产品"选项卡。 可以执行"添加"以添加适用于 4.2.00.12版的 SimpleLink MSP432E SDK、然后单击"应用并关闭"。 执行更改  

    您可能还需要单击"刷新"。 请参见下方的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、它如上所述运行正常!

    我已经通过另一种方式解决了它、并安装了最新版本的 CCS (12.3)和新的4.20 simplelink 版本。

    BR Guenther