请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SysConfig 主题中讨论的其他器件: TMS320F280037
SysConfig 允许您为 ADC 设置基准、但您只能为内部基准指定电压基准。 无法指定外部基准。 在器件驱动程序中、有两个外部电压基准选项:
//*****************************************************************************
//
//! Values that can be passed to ADC_setVREF() and ADC_setOffsetTrimAll() as the
//! \e refVoltage parameter.
//!
//
//*****************************************************************************
typedef enum
{
ADC_REFERENCE_3_3V = 0U,
ADC_REFERENCE_2_5V = 1U
} ADC_ReferenceVoltage;
但是、SysConfig 中只能有一个选项:

如果您切换到"内部"参考、您会看到一个用于指定内部参考的选项:

是否有变通办法、使我不必编辑自动生成的文件?
此致