This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:尝试连接到 XDS110失败错误

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1225265/tmds243evm-an-attempt-to-connect-to-the-xds110-failed-error

器件型号:TMDS243EVM

按照 MCU+ SDK 软件构建表中的说明操作后、我在尝试为 AM243x EVM 运行"hello world"示例时收到以下错误消息:

CS_DAP_0:初始化仿真器时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。 原因可能是以下一个或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 固件和序列号可以使用您的安装目录中.../ccs_base/common/uscif/xds110目录中的 xdsdfu 实用程序进行更新。 有关说明、请查看其中的 XDS110SupportReadMe.pdf 文件。 (仿真软件包9.10.0.00080)

回顾说明后、"已知问题"部分中有以下说明:

此错误与我看到的错误相匹配、但我在 Windows 机器上而不是 Linux 上运行 CCS、因此我感到困惑、为什么我仍然看到此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    以下几个原因可能导致您所描述的问题:

    1.确保将引导模式设置为"OSPI 引导模式"

    为 AM243x EVM 配置目标配置文件(ccxml 文件)

    3.首先为 AM243x EVM 上电、然后连接 JTAG USB 电缆(J28)

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很成功,谢谢!