This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:SysConfig -无法开始设计目标板

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2651P3, CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1225118/sysconfig-sysconfig---unable-to-start-design-to-target-a-board-we-designed

器件型号:SysConfig
主题中讨论的其他器件: CC2651P3CC2651R3SIPA

大家好、

我的客户和我正在尝试让 SysConfig 正常工作、但该工具似乎不适用于 CC2651P3RKP。

我们已开始使用适用于 CC2651P3开发套件的 Project Zero。 然后 使用 CC2651R3RKP 更改定制电路板的器件/目标。  但是、项目不允许我更改目标、让我从另一个示例开始。  因此、我们为 CC2651R3SIPA 板挑选了 Project Zero。  但是、这使用了不同的封装、同样、我不能更改封装。  我曾尝试过独立的 SysConfig 工具(v1.16)、并尝试针对 CC2651R3RKP、但它为我提供了以下问题:

什么地方出错了? 连接到客户电路板时是否缺少某些东西?

谢谢。

雅各

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    《BLE5-Stack 迁移指南: 在 CC13x1x3或 CC26x1x3模块上运行软件示例》中可以找到所有说明。  

    只要软件不访问所考虑的封装上不存在的 IO、不同的封装变体就具有二进制兼容性。 对于5x5封装、可用的 IO 介于 IOID_0和 IOID_22之间。   应使用硬件视图说明将 RGZ 封装更改为 RKP、这也需要选择  使用自定义板  按照 "定制硬件"中的指示 、因为 CC13xx 或 CC26xx LaunchPad 硬件使用 RGZ 型号。

    只需使用 project_zero_LP_CC2651P3_tirtos7_ticlang 工程、并确保不要使用大于 IOID_22的引脚。

    此致、
    Ryan