This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:用于未使用 EPI 时的其他引脚功能

Guru**** 2949990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1225447/tm4c1294ncpdt-used-for-other-pin-functions-when-epi-is-not-used

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!  

至于未连接的 EPI0S20到27、EPI0S32以及更高版本的管脚、如果它们是可以分配 GPIO、I2C、UART 等其他功能的管脚、是否可以分配使用这些功能?

EPI0S 总线控制是否存在任何问题?

谢谢。

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于未连接的 EPI0S20到27、EPI0S32和更高版本的引脚,如果它们是可以分配诸如 GPIO、I2C、UART 等其他功能的引脚,是否可以分配这些引脚来使用这些功能?

     EPI 接口将以哪种模式工作?  您似乎在使用 SDRAM、对吗? 如果是这种情况、您可以将这些引脚用于 GPIO、I2C 或 UART 等其他功能。