This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:如何在 CODE COMPRESSER STUDIO 中创建 RTSC 项目

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1223669/tms570ls3137-how-to-create-rtsc-project-in-code-compresser-studio

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

尊敬的 TI 支持部门:

我目前正在 TMS570LS3137中处理一个基于 RTOS 的项目。在 Code compressor Studio (或)中创建 RTSC 项目的步骤是什么。在 TMS570LS3137中使用 RTOS 的过程是什么。

请支持我。

提前感谢、

此致、

A. Ajith Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith Kumar:

    我们已着手解决您的问题、并将很快提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith Kumar:

    请参阅 HALCoGen 中的"帮助主题"部分

    粘贴到这里  

    您可以逐步找到基本的 RTOS 项目。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    感谢您的答复。

    创建 RTSC 工程的步骤是什么。 下图中如何在创建一个针对 TMS570LS3137的项目时配置目标和平台。

    谢谢。此致、

    A.Ajith Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith Kumar:

    请参阅以下主题、这将有助于解决您的问题。

    (+) CCS/TMS570LC4357:TMS570LC4357 -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    上面的线程对我更有帮助。 我还有一个问题、这可能是一个很冷的问题、但我在那里感到困惑。

    FreeRTOS、SafetyRTOS 和 TI-RTOS 之间的区别是什么?

    为什么不在 TMS570微控制器上执行 TI-RTOS?

    --

    谢谢。此致、

    A.Ajith Kumar.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith Kumar:

    这取决于您的应用计划。 如果您正在开发安全应用并打算对其进行评估或认证、则需要使用符合功能安全标准的 RTOS。 SafeRTOS 可以满足这一需求、但 FreeRTOS 不能满足这一需求。 我们没有特别将 TI-RTOS 采用到 Hercules 中、主要是出于这个原因、它不符合安全标准。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。