This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:570LS1114PGE 与 RM44L920APGE (均在144引脚 QFP 中)兼容吗?

Guru**** 2535710 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1225079/tms570ls1114-is-570ls1114pge-compatible-with-rm44l920apge-both-in-144-pin-qfp

器件型号:TMS570LS1114

您好!

除了温度范围 AEC-Q100和 ASIL 外、这两者之间是否存在任何差异?

它们是否兼容 高达160MHz 和高达105°C?

谢谢。

Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tamas、

    Unknown 说:
    它们是否兼容 160MHz 和105°C?

    是的、它们兼容高达160MHz 和高达105°C

    Unknown 说:
    除了温度范围、AEC-Q100和 ASIL 之外、二者之间是否有任何区别?

    在应用实现中、您应该考虑两个器件之间的另一个主要差异是 "字节序"

    RM44Lx20支持小端字节序[LE]格式。

    而 TMS570LS1114支持大端字节序(BE)格式。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 除了使用适当的编译器设置重新编译之外、我们是否应该考虑其他任何内容?

    谢谢。

    Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 除了使用适当的编译器设置重新编译之外,我们是否还应考虑其他问题?

    不、没有其他需要考虑的因素。