This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714-S:使用 LS0714-S 更改 TMS570LS1224

Guru**** 2666065 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714-S, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1225110/tms570ls0714-s-changing-tms570ls1224-with-ls0714-s

器件型号:TMS570LS0714-S
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

大家好!

由于存在供应链问题、我们要为我们的某个产品将 LS1224更改为 LS0714-S。

对于控制器、闪存和 RAM 大小都足以满足我的应用需求。


即便如此、对于更改 MCU 我也有一些担忧;

R4和 R5似乎没有重大差异。 您是否发现使用不同内核时存在任何冲突?

我尝试从 CCS IDE 更改 MCU、但看不到 LS0714-S 只有 LS0714是可选的、并且它表示内核是 CortexR4。 你认为这将是一个问题,为正确的 MCU 编译项目? 我能够在编译器的处理器选项中选择7R5。

关于这一主题、您还有其他需要注意的事项吗? 

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    对于产品页面出现的拼写错误、我们深表歉意

    实际上、TMS570LS0714-S 不是基于 cortex-R5的控制器。 实际上、它还是一个基于 cortex-R4F 的控制器。

    您可以验证方框图、数据表和 TRM 等以确认相同。

    感谢您指出这一拼写错误、我们将更正它。

    Unknown 说:
    2-我尝试从 CCS IDE 更改 MCU、但看不到 LS0714-S. 只有 LS0714是可选的、并且它表示内核是 CortexR4。 你认为这将是一个问题,为正确的 MCU 编译项目? 我可以在编译器的处理器选项中选择7R5。

    是的、CCS Studio 和 HALCoGen 中的 LS0714-S 不会有任何单独的器件型号、而且由于属于同一个 LS0414系列、因此我们在创建工程时只需选择相同的器件型号。

    我们必须考虑的唯一问题是、我们必须通过 PLL1配置各自支持的频率

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。