This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:是否支持双通道 LVDS?

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1224501/am2732-q1-does-it-support-2-lane-lvds

器件型号:AM2732-Q1

您好、Champs:

AM2732-Q1支持四个数据通道(LVDS_TXP/M)、如何将 LVDS 数据通道数配置为双通道(LVDS_TXP0/M0和 LVDS_TXP1/M1)?

谢谢
此致
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shine:

    我们使用位掩码技术来激活通道。

    第0位表示通道0、第1位表示通道1、以此类推。

    如果您想启用通道2 (考虑到您编号为通道0、通道1、通道2、通道3)、值应该为:

    在 LVDS 配置中、您可以使用:

    initCfg.lvdsCfg.lvdsLaneEnable = 0x4U

    此致、

    Shaunak