This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:帮助选择用于驱动 LCD 的 MCU

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1225159/tm4c129encpdt-helping-to-select-mcu-for-driving-lcd

器件型号:TM4C129ENCPDT

您好、专家!

针对此问题向 CX 寻求帮助;而客户有兴趣了解到、如果选择我们的微控制器来升级旧产品、支持将如何与 TI 协同工作。 他们的情况如下:

一般而言、我们希望将像样的尺寸和分辨率显示屏(例如5至7英寸范围)集成到以前基于 PIC18的现有产品中。 由 PIC 控制的各种模拟电路和更新后的产品将继续这样做。  我在您的网站上注意到了 Arm M4系列处理器 TM4C129xxxx。  我还没有深入探究、但其中六个似乎具有 LCD 控制器。  您还建议使用其他处理器系列吗?  例如、ST 建议将 Arm M7单核和双核处理器系列用于显示应用。

除硬件外、您是否有自己的 GUI 设计软件套件或仅建议使用 Crank 或嵌入式向导等第三方?

最后、您认为智能显示屏自身具备板载图形引擎、与将原始显示屏与主机 MCU 完全集成相比、有何相对优点?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     我不能说所有的 TI MCU 都有集成的 LCD 控制器。 对于 TM4C129 MCU、一些器件型号确实具有集成的 LCD 控制器。 Tivaware SDK 包含用于应用开发的图形库。  

     与由主机 MCU 控制的原始显示相比、选择具有独立图形引擎的智能显示屏时、具体取决于您的应用、性能和成本要求。