This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631:从头开始创建新的 LED 闪烁项目、无需 Java 脚本

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1224732/am2631-creating-a-new-led-blink-project-from-scratch-without-java-script

器件型号:AM2631
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

我刚刚开始使用 AM263x 控制卡、我 运行了 GPIO_MULTI_LED_BLINK 示例项目、这始终是一个很好的开始。 现在我想创建一个全新的类似项目来使 LED 闪烁、但不需要生成所有 Java 脚本代码。 我一直在使用 CCS、您的 C2000、Hercules 和 MSP430处理器以及工具、但由于产品的安全关键特性、我们不能使用这种自动代码生成功能。 您是否有不使用 SysConfig/java 脚本自动生成代码来设置低级外设的示例项目、或者 AM263x 示例的通用方案? 是否有任何示例可执行简单的低级别 C 代码、如(从 C2000) GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO16 = GPIO16_SET_SPISIMOA?

谢谢。

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您可以始终参考 syscfg 代码并自行编写。 我们没有这方面的具体示例。 有关寄存器说明、您可以参考 CSLR 文件

    mcu_plus_sdk_am243x_08_05_00_24\source\drivers\gpio\v0\cslr_gpio.h

    如果您有任何其他问题、请告诉我。