This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:16引脚封装的开始生产日期

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1224803/mspm0l1304-production-start-date-of-16-pin-package

器件型号:MSPM0L1304

大家好

现在、我们可以订购 MSPM0L1304预量产、并且只有32引脚封装处于量产状态。

您是否具有 MSPM0L1304SDYYR (16引脚封装)的生产日期计划?

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,GR

    我可以 在 TI.com 上看到 MSPM0L1304SDYYR TI store 库存。

    请与我们的现场团队核实详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    我想了解 MSPM0L1304SDYY。

    不是 XMSPM0L1304SDYY。

    我认为 XMSPM0L1304SDYY 是用于客户测试的预量产器件型号。

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,GR

    感谢您的提醒!

    我们确实有 MSPM0L1304SDYYR 的生产日期计划。

    请与我们的现场团队或通过我们的现场团队查看详细的日程安排。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    感谢 您的信息。

    我将检查。

    此致、

    GR