This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507的功耗

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1224838/mspm0g3507-power-consumption-of-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507

您好!

您能否介绍一下 MSPM0G3507此 IC 的功耗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    请查看器件数据表第一页: https://www.ti.com/lit/gpn/mspm0g3507

    μA 模式:96 μ A/MHz (CoreMark)
    μA 模式:4MHz 时为200 μ A
    停止:32kHz 时为 μA μ A
    待 μA 流:1.5 μ A、具有 RTC 和 SRAM 保持
    关断电流:100nA、具有 IO 唤醒功能