This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L430:证书无效

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: RM46L830, RM46L850, RM46L852, RM46L450, RM46L430, RM46L440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1216818/rm46l430-invalid-certificate

器件型号:RM46L430
主题中讨论的其他器件:RM46L450、RM46L830 、RM46L852、RM46L850 RM46L840RM46L440

你好

您是否可以更新以下 SIL 证书?

到期日期已过期。

https://www.ti.com/lit/cr/spnq001c/spnq001c.pdf?ts=1681669275702&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FRM46L430

此致、

李建荣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keon:

    到目前为止、没有人积极在网站上更新过期的证书。 我们注意到这一问题、将来会纠正。

    如果您需要证书、我可以通过私人消息共享它?

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jagadish、您好!

    是的、我们需要有效的证书。
    请通过私人消息共享。

    此致、

    李建荣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keon:

    请通过以下链接获取有效的 RM46 TUV 证书

    spny010b.pdf (TI.com)

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jagadish、您好!

    首先、感谢您的帮助。

    下面是 TUV SUD 证书搜索数据。
    我们需要的是证书和测试报告。

    此致、

    李建荣

    -------------------------------------------------------

    Z10 088989 0012版本00

    类型

    认证标志

    键入 Name

    TÜV SÜD 带有特殊标记的标记证书(TÜV SÜD)

    认证正文

    TÜV SÜD 产品服务有限公司,Ridlerstr. 65, 80339 Munich, Germany.

    证书持有人

    德州仪器(TI)

    12500 TI Boulevard Dallas TX 75243.

    美国

    该器件

    安全控制器

    型号

    型号:             RM46x430 可订购器件 型号 RM46x 的命名和标识部件号 RM46L430PGET RM46L430 RM46L430ZWTT RM46L430 RM46L430 RM46L440PGET    RM46L440 RM46LTT RM46LTT                                    RM46L440CZWTT RM46L440 RM46L440CZWTTR RM46L440 RM46L450 RM46CPGET RM46L450 RM46L450  CPGETR RM46L450 RM46L450 RM46LTT RM46L450 RM46L450 RM46L450 RM46L850 RM46LZWTTR                                      

    根据进行测试

    IEC 61508-1:2010、IEC 61508-2:2010

    发布日期

    2021-06-11

    链路状态

    错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keon:

    请浏览您的私人消息以查找设备证书。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jagadish、您好!

    随附的证书不包含测试报告。
    它似乎是一个单独的文档(测试报告号:TD96914C)。
    请求测试报告。

    此致、

    李建荣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee Keon:

    我没有该测试报告  TD96914C。 让我向内部团队核实这一点。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jagadish、您好!

    感谢您的积极支持。

    我们目前正在对最终产品进行功能安全 SIL2认证。

    认证机构要求同时提供 TI MCU 证书和测试报告。(这就是有必要提供此证书的原因。)

    请检查并提供。

    --

    此致、

    李建荣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keon Young:

    很抱歉、我向内部团队询问了您提到的测试报告、但仍然没有收到他们的回复。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keon Young:

    内部团队表示、

    我们没有为客户提供此测试报告。 我们将该报告提供给了 TUV 进行认证。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jagadish、您好!

    感谢您的大力支持和回复。

    --

    此致、

    李建荣