This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:电机控制应用示例或支持

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1224669/tm4c1290ncpdt-motor-control-application-examples-or-support

器件型号:TM4C1290NCPDT

您好!

我想跟进此 主题 。  从这次讨论开始、是否创建了任何用于使用 TM4C129开发电机控制的示例或应用?

其他相关主题。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1114553/tm4c1290ncpdt-control-of-bldc-motor-using-tiva

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/372569/tiva-based-bldc-motor-cotrol-solutions

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/338999/bldc-with-tiva

似乎人们对这之前的内容感兴趣、我很好奇现在是否有一些可用于开发目的的资源信息。

是否 可以通过以下主题中提及的先前开发的 Stellaris BLDC RDK 套件进行调整来实现这一目的?   

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/371964/tiva-mcu-based-bldc-motor-driver-solution

谢谢!

挪亚   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah:

     遗憾的是、我们没有任何适用于 Tiva MCU 的 BLDC 的硬件和软件配套资料。 目前没有为 Tiva 处理器创建 BLDC 演示的计划。 对于 BLDC 的解决方案和支持、我认为 C2000 MCU 是最好的选择。   

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢。