"Thread: SysConfig"中讨论的其他器件
亲爱的香榭丽舍大街,
您能否说明 AM2634中 UART 的最大波特率是多少?
在 AM2634中可以实现12Mbps 或3.6Mbps 的 UART 波特率吗?
我发现当前 MCU+SDK (v8.5.0)中仅支持16x 模式 UART (<= 115.2Kbaud /s)、如下所示。
因此、我要检查这是否正确、可以采用任何方法在 UART 中实现115.2Kbps 的波特率。
此外、我想确认一下我们是否计划将来在 AM2634中支持 RS485和 UART 的10Mbps 波特率。
谢谢、此致、
SI