This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:UNIFLASH:无闪存擦除按钮

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LP-MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1224400/mspm0l1306-uniflash-no-flash-erase-button

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的 Champs:

当我尝试使用 UNIFLASH 擦除 LP-MSPM0L1306的闪存时、我找不到擦除闪存按钮。

在哪里擦除闪存? Uniflash 版本为8.3.0.4307

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ted

    您能提供 sreenshot 吗?

    请检查您是否可以在"设置和实用程序"上找到擦除选项

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    请向您的 Uniflash 查询。

    我和客户也会遇到同样的情况。

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ted

    谢谢! 我现在明白了这个问题。 没有与 MSP430器件相同的"擦除"按钮。

    我会将此更新反馈给我们的团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他器件具有擦除功能、因此我希望我们可以添加擦除函数。

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ted

    我将与团队讨论、以便在 Uniflash 中添加此功能。 感谢您的反馈!