This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS2135:由 MCU 进行温度信息收集

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS2135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1223640/tms570ls2135-temp-information-collection-by-mcu

器件型号:TMS570LS2135

您好、专家!

很高兴与您交谈。  TMS570LS2135是客户侧的大规模生产。 我们可以通过 MCU 获取规格温度信息吗? 谢谢。

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Songzhen:

    我们已着手解决您的问题、并将很快提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是自然通风条件下的工作温度和工作结温。 在器件数据表中列出了它们。

    该器件没有片上温度传感器。